This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:关于 LMK00308SQ/NOPB 的免费样片

Guru**** 2523340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968369/lmk00308-about-free-sample-of-lmk00308sq-nopb

器件型号:LMK00308

LMK00308SQ/NOPB 可在网页上申请样片、尽管库存状态为库存状态、但无法应用、因为上限为0。
此产品是否无法申请样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morihara、

    我已将此问题通知我们的营销人员、他稍后将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morihara、  

    对于免费样片、请联系联系联系联系销售人员、他们将帮助您执行此样片进度。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brent

    采样限制尚未更改、您可以更改吗?
    此外、如果您可以更改、更改上限需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们当然需要更改这个。 我已转发给内部团队进行更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kota、

    要订购样片、请访问 https://tisamples.ti.com/order/?site=tisamples。 到达此网站后、在搜索栏中输入"LMK00308SQ/NOPB" (如下所示)、然后按 Enter 键。

    按下 ENTER 键后、将显示以下屏幕。

    按"添加到购物车"、然后在弹出窗口中结算。 您将在购物车中看到以下内容:

    输入您想要的样片数量、然后按结算。 限值为50个样本。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚山

    当我请求采样时、限值为0。
    请检查一下。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kota、

    您能否发送一个页面的图像、其中显示限值为0?  我看不到您附加的图像。

    要上传图像、请按下面突出显示的按钮。

    接下来、浏览您的图像、将其选中、然后按"插入"按钮将其插入。

    您无法复制和粘贴图像、必须使用上述方法。

    当我看到您遇到此问题的地方后、我将能够为您提供更多帮助。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚山

    很抱歉、我无法附加图像。

    我用教我的方法附加了图像。
    请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kota、

    让我再次与我们的团队核实一下。 由此给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    起亚拉赫巴