This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:关于 AC-LVPECL 输出的连接

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973831/lmk03328-regarding-the-connection-of-ac-lvpecl-output

器件型号:LMK03328

参考数据表可知、LVDS 输出端口需要一个外部交流耦合电容。

如果符合数据表中的8.16 AC-LVDS 输出特性、是否无需外部交流耦合电容器?

请告诉我 、您需要使用外部交流耦合电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅上文"图62 "一段。 AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 输出级的结构"。 LMK03328输出驱动 器不是传统的 LVDS 输出驱动器、而是低功耗驱动器、旨在在输出端需要交流耦合电容器。 图62描述了驱动程序的高级实现。 因此 、AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 用例需要使用交流耦合电容器。

    "8.16 AC-LVDS 输出特性"一节中有一个脚注、指示数据是在"图28 "所示的条件下获取的。 器件测试期间的 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML 输出交流配置"。 此实现中使用了交流耦合电容器来获取特性数据。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道我需要一个交流耦合电容器。

     当驱动器阻抗较高时、为什么需要交流耦合电容器?

    kakeru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kakeru、您好!

    让我更深入地研究一下这一点、并在星期三之前回复您。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kakeru、您好!

    您可以将输出直接耦合到差分电阻负载。 然而、输出的 VOS 不能保证、并且将随 PVT 和振幅的变化而变化。 具有50 Ω 接地端接的 HCSL 模式具有更好的 VOS、并且与输出端的 HCSL 电流(振幅)直接相关。

    谢谢、

    Vibhu