This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:节能驱动 PMOS

Guru**** 1831060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975060/tpl5110-q1-power-saving-driving-pmos

器件型号:TPL5110-Q1

大家好、  

我考虑使用 TPL5110-Q1以实现节能、方法是每秒通过 PMOS 启用5V 主电源(TIP–50ms)。

我要将 DONE 引脚接地、将 DRV 引脚连接到 NMOS、该 NMOS 可在50ms 左右打开 PMOS、在 TIP 50ms (1秒)期间关闭 PMOS。

如果可能、我对该组件有一些疑问:

1) 1)是否可以将 DONE 引脚直接接地?  

2) 2)推挽 DRV 引脚可安全管理的最大电流是多少?   

3) 3)当 DONE 脉冲未被处理时、DRV 引脚在 TIP 之后变为高电平(典型值)。 50毫秒;之后,剂量再次变为低电平,持续时间为提示50毫秒? 查看数据表的图8、它可能会在另一段时间内保持高电平。  

4) 4)您能告诉我们这个"50ms"时间的最小值和最大值吗? 例如、如果它可能低至20ms 或高至200ms、我必须考虑另一种实现。 相反、如果您可以确认它在40-60 ms 内变化、那将会很好。

提前感谢您的回答

此致、

Alberto Carlotti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    A1)是的、没关系。 在这种情况下、DRV 在 TIP 到50ms 的时间内为低电平、在50ms 的时间内为高电平。

    A2)数据表指定了 DRV 在1mA 下的 VOH 和 VOL。 您需要更多电流吗?

    A3)您的理解是正确的、图8应显示下一个计时器周期开始。 将在未来的数据表修订版中更新。

    A4)根据表征中的一些数据、在 Rext = 500ms 的条件下、四个测试单元的脉宽始终为50ms

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

    感谢您的反馈!

    好的、1mA 可以正常工作。 尽管如此、如果它能够毫无问题地驱动高达2.5mA 的电流、我可以将输出用作50ms 脉冲的电源。 因此、将其直接连接到控制逻辑、而无需 PMOS 和 NMOS。  

    很抱歉、对于50ms 脉冲持续时间、如果您想放心、我没有得到。 当我们的上电需要唤醒时、需要花费20-25ms、所以我的担心是脉冲应该足够持续(我将使用 Rext = 1s)、从而避免它不能及时唤醒的风险。 您认为是否有好的余地、或者您是否建议考虑不同的策略?

    感谢您的支持。

    此致

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    50ms 脉冲不应存在太大变化、它应提供足够的裕度。 可用数据确认宽度将在40-60ms 内。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    好的、感谢您的帮助!

    此致、
    Alberto