This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572 EVM 未提供正确的输出

Guru**** 2768445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2572EVM, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974972/lmx2572evm-lmx2572-evm-not-giving-correct-output

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594EVMTICSPRO-SW

我无法使用 LMX2572EVM 生成所需的输出频率。 (我还有一个 LMX2594EVM、工作正常)。

我知道 SPI 接口正在工作、因为我可以禁用/启用输出。 当我将电路板设置为 GUI 上的默认设置(VCO= 6GHz、RFOUT_A = 3GHz)时、我确实会看到~ 3.7GHz 的载波。 我认为它不会锁定到100MHz 输入源(我可以在示波器上看到100MHz 源)。 我可以移除100MHz 外部板、但仍然获得3.7GHz 的 VCO 输出。 当我将输出通道分频器更改为 VCO 时、我预计会看到6GHz 输出、但我看不到任何内容。

我要生成的频率为4800MHz。 将输出频率更改为4800MHz 不会导致输出频谱发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您好像在使用较旧版本的 TICSPRO-SW、您能否单击"帮助"菜单->关于 TICS Pro、从 Web 下载最新版本并告诉我您使用的版本。 请升级该版本、以便我们能够消除潜在问题。

    如果问题仍然存在、在加载默认配置之前、我会尝试在"User Controls"选项卡中切换重置。 加载默认配置后、确保点击"Calibrate VCO"按钮。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从1.6.8版升级到了1.7.2版,但这没有什么不同。 但是、在用户控件选项卡上应用复位会使 IC 正常工作。

    感谢您的解决。