This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906BEVAL:超出 OSCin 电压输入范围?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906BEVAL, LMK04906, LMK04816BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975043/lmk04906beval-oscin-voltage-input-range-violated

器件型号:LMK04906BEVAL
主题中讨论的其他器件: LMK04906、 LMK04816BEVAL

您好!

我们在 LMK04906BEVAL 的原理图中注意到、3.3V LVCMOS 基准晶体振荡器(U2)使用0.1uF 隔直电容器耦合到其中一个 OSCin 输入(另一个 OSCin 输入也使用0.1uF 电容器接地)。

在我看来、这违反了数据表(第7页)中给出的 OSCin 引脚上的最大输入电压 V_OSCin:0.2至2.4Vpp。 您能澄清一下吗?

我们需要知道如何将3.3V LVCMOS 振荡器连接到 OSCin 引脚、以及是否需要使用某种信号衰减。

此致、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    LMK04906BEVAL 原理图中的 OSCin 端接用于单端交流耦合输入端接。 还使用单端交流耦合输入端接来测量 V_OSCin。 由于这两种情况都是交流耦合的、因此这两种情况的最大输入电压将是相同的(0.2Vpp 至2.4Vpp)。

    对于3.3V LVCMOS 振荡器输入、有两种可能的终端。

    第一种方法是交流耦合输入。 这是通过在 OSCin 引脚和 LVCMOS 振荡器输出之间放置一个0.1uF 电容器并通过一个0.1uF 电容器将 OSCIN*接地来实现的(如下图24所示)。 请注意,虽然显示为 CLKinX/CLKinX*,但该数字对于 OSCIN/OSCin*引脚也是准确的。

    第二种端接类型是直流耦合输入。 这是通过将 OSCin 输入直接连接到 LVCMOS 振荡器输出并通过一个0.1uF 电容器将 OSCIN*引脚接地来实现的(如下图25所示)。 请注意,虽然显示为 CLKinX/CLKinX*,但该数字对于 OSCIN/OSCin*引脚也是准确的。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的详尽回复!

    有趣的是、LMK04906BEVAL 的原理图未精确使用其中任何一种方法。 它仅使用单个直流块、路径中没有电阻器。

    在 LMK04906数据表中的图24和25下方、您已经显示了:

    输入端的电压摆幅必须满足电气特性表中给出的交流耦合双极模式时钟输入规格。 在这种情况下、可能需要时钟输入电平衰减。

    电气特性表显示:

    这就引出了一个结论、即 LMK04906B OSCin 输入由 VG-4231CA CMOS 输出过驱动、这违反了最大2.4Vpp 的 V_OSCin 规格

    有趣  的是、我查看了 LMK04816BEVAL 板、它还使用 CMOS VCXO (CVHD-950)、但与上述显示的 LMK04906BEVAL 相比、它采用了100R/51R 分压器、将电压摆幅限制为1.1Vpp。

    这就得出了这样的结论:LMK04906BEVAL 在将 VCXO 连接到 OSCin 输入时可能不正确、我应该遵循 LMK04816BEVAL 的路由。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    只有当振荡器的输入电压摆幅大于2.4Vpp 时、分压器才是必需的。 根据您的系统、您可能需要添加分压器来衰减 OSCin 信号。 在 LMK04906BEVAL 上、我们不包含任何分压器、因为所需的值将取决于每个用户系统。

    此致、

    起亚拉赫巴