This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:确认是否仍建议在新设计中采用 PECL/LVPECL

Guru**** 2927310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/975068/cdclvp1102-confirm-if-pecl-lvpecl-are-still-recommended-for-new-design

器件型号:CDCLVP1102

大家好、

我们的客户希望确认  TI 是否仍建议对新设计采用 PECL/LVPECL、因为他们发现 其他供应商的 PECL/LVPECL 处于下降状态。

他们只是在寻找有关此技术的说明。

谢谢、

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

               新年快乐! 在我们的常用 DPLL、抖动清除器/时钟发生器以及当然还有时钟缓冲器上、TI 仍然支持 LVPECL 输出电平。

    尤其是对于缓冲器、CDCLVP 系列和 LMK0030X 系列支持 LVPECL。

    如果需要进一步澄清、我们可以通过电子邮件主题进行此对话。