This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟缓冲器/多路复用器/抖动清除器器器件选择

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974314/clock-buffer-mux-jitter-cleaner-part-selection

主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我正在使用一个将外部10MHz 时钟基准或本地振荡器用作输入的器件。 该器件应生成10MHz 正弦波输出以及 LVDS 时钟。

您能否推荐与以下方框图相对应的器件?

提前感谢您、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您能否为此器件指定抖动消除规格?

    我们不提供具有正弦波输出的抖动清除器、因此、如果我们无法利用时钟发生器满足抖动要求、则需要双芯片解决方案。

    感谢您提供额外的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、我们在 LVDS 总线上使用 FPGA、并且我们需要在该 LVDS 总线上产生6ps RMS 抖动。

    我更新了图表、最后我想说。

    其思路是使用具有100mV 迟滞的 LVDS 接收器将正弦输入和削波正弦输入转换为 LVCMOS 信号。 我不知道我可以从该转换中期待什么相位噪声或抖动。 你怎么看?

    然后、我们将使用具有低 LPF 设置的 CDCE6214来清理时钟。

    第一个 LVDS 输出将按原样使用、然后对 LVCMOS 输出进行滤波、以仅保留信号的基波。 您认为生成10MHz 正弦参考时钟是一种好方法,还是应该使用另一种拓扑来实现此目的?

    非常感谢、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    请注意、CDCE6214常规输入电平0.2xVdd 至0.8xVdd、在10dBm (2V)时、这将不足以在3.3V 下运行、这将在2.5V 上处于边缘。

    另请注意数据表第7.8节中的建议晶体要求。

    如果 CDCE6214用作"抖动消除器"、则如果使用 PLL、预期输出的 RMS 相位抖动可能高达2.1ps。 由于频率不会改变、因此该抖动应更小。 LVDS 总线的抖动应该没有问题、因为最坏情况下的输出将能够满足6ps RMS 抖动的规范。

    遗憾的是、在进一步研究后、我们不提供任何能够将典型方波转换为正弦波的器件。 最好的选择是使用滤波、因为您已经提到一阶或二阶应该可以、如果需要其他信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的回答。

    我不打算使用晶振输入模式。 我只会使用 CDCE6214的2个单端输入、这些输入连接到用作高速比较器的 LVDS 至 CMOS 转换器。

    最后一点、在该正弦/数字转换中是否需要滞后? 考虑到传入信号的压摆率较慢、我想它不会受到伤害。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    我假设迟滞只是意味着您的信号输入以 VDD/2为中心、这将需要根据您的器件输入要求进行检查。