This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:在特定时间内将 IRQ 置为有效

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974978/bq32000-assert-irq-in-specific-time

器件型号:BQ32000

各位专家、您好!

根据下面的 E2E 链接、我们希望搜索一个解决方案、该解决方案可以在特定时间(如每天4:00/8:00/12:00)断言 IRQ。 对于 BQ32000、似乎应该有一个 MCU 或主机来设置/FT/FTF 来改变 IRQ 信号。 我是否可以知道我们是否有解决方案可以支持我客户的请求? 非常感谢!

https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/970639/3597420#3597420

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我同意您的评估。 为了实现这一点、MCU 需要存储特定时间(4:00/8:00/12:00)并写入 FT 和 OUT 位、如表1所示。 这可能是客户的选择、但 MCU 可能会使用 GPIO 引脚实现类似的功能。

    此致、
    通道