This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:关于校准更新和初始/后续循环通电问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974843/bq32000-about-calibration-update-and-initial-subsequent-power-cycle-question

器件型号:BQ32000

各位专家、您好!

我的客户对校准和循环通电有疑问。 我们想知道为什么每8或16分钟更新一次校准、具体取决于符号。 我知道 ppm 的含义、但不知道为什么它会在8或16分钟内更新。 此外、对于下电上电周期、我们还想确认初始周期是否首先遵循 Vback、然后在1ms 内遵循 Vcc、后续周期仅是 vback、而不是 Vcc。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    根据表4、您可以看到超速校准调整是减慢的两倍、这就是更新频率减半的原因。

    此电源序列是可以接受的。 可以通过先提供 VCC、然后应用 Vback 来改进它。  

    此致、
    通道