This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:CLKout 可以支持直流电压?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972605/lmk00308-clkout-can-support-dc-voltage

器件型号:LMK00308

大家好、

您能否确认 CLKout 可以支持直流电压?

 似乎 fCLKIN 支持 DC、但我看不到有关 CLKout 的描述。

此致、

北井高桥

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    有关 LVPECL、LVDS、HCSL 的不同端接电压以及与 REFout LCVMOS 相关的信息、请参阅第7.5节:电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    谢谢。 让我再问一个问题。

    您能否分辨出 LVDS 和 LVPECL 的最小输出频率?

    数据表似乎指定了 HCSL 的输出频率范围。 最小输出频率为直流。 但我在数据表中找不到 LVDSS 和 LVPECL 的最小输出频率。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takakashi-San、您好!

    HCSL 的指定输出频率范围为 f_CLKout。 请在 LVPECL 下查找 f_CLKout_FS 或 f_CLKout_RS 以及 LVDS、以查找最小输出频率。

    请注意"测试条件"列、因为不同的 VOD 范围将与不同的频率范围相关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    我认为 f_CLKout_fs 或 f_CLKout_RS 是特定条件下的最大输出频率、并且未指定输出频率范围。

    客户的问题是了解最小输出频率。  

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    您是正确的、在这些设置的任何下面、此器件将用作缓冲器。 我们唯一需要担心输出频率未按预期运行的时间是在这些最大情况下。

    很抱歉、最初出现混淆、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很抱歉,我还不明白。  您是否意味着 LVDS 和 LVPECL 的输出频率范围是从直流到 最大输出频率?

    此致、

    北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    在任何输出设置中、低于800MHz 的任何内容都不会成为该缓冲器的问题。

    使用较高频率时、应按照前面讨论的那样遵循特定设置的唯一时间。