This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:5V 电源时的频率精度为10%?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, LMC555, NE555, LM555, NA555, SE555, SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974696/tlc555-10-frequency-accuracy-with-5v-supply

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: LMC555、 NE555、 LM555、 NA555、 SE555、 SA555.

团队、

目标:在5V 电源电压下构建频率精度为+/-10%的40kHz 振荡器。

根据此常见问题解答/文章、可以使用 TLC555构建精度为3%的振荡器:
[常见问题解答]如何使用 LMC555、TLC555、LM555、 NA555、NE555、SA555或 SE555?
https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/879112

根据 TLC555数据表、阈值电压可在2.7V 至3.9V (3.3V 标称电压)之间变化。 触发电压也是如此、触发电压可能在1.26V 至2.06V (1.66V 标称电压)之间变化。
通过仿真开关行为(通过 提供的 TI TLC555 SPICE 模型)并将开关阈值更改为最坏情况(例如 U_TH = 2.7V 且 U_tr = 2.06V)、我们可以看到输出频率变化很大(通常介于20kHz 和80kHz 之间)。
TLC555如何仍然能够生成具有此类不精确开关阈值的如此精确的频率?

提前感谢

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们想了解模型中为修改阈值和触发值所做的更改。 您能否向我们展示这些更改是如何进行的?