This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议具有频率选项的 I2S 时钟发生器解决方案(11.289M、12.288M、24.576M)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PLL1705, LMK03328, LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974299/to-advice-the-solution-for-i2s-clock-generator-with-frequency-option-11-289m-12-288m-24-576m

主题中讨论的其他器件:PLL1705LMK03328LMK03318

您好、专家、

请建议具有频率选项的 I2S 时钟发生器解决方案(11.289M、12.288M、24.576M)  

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您对时钟抖动有要求吗?  您是否同时需要全部三个频率?  或任何其他要求?

    您可能对 PLL1705等音频时钟感兴趣。 PLL1705可在 SCKO2上一次生成这些频率中的一个。

    如果您需要更低的时钟抖动、请考虑使用 LMK03328等高性能时钟发生器、该发生器可以使用其分数 PLL 生成27MHz 的所有频率。 或者、在整数模式下使用两个具有24.576MHz 和22.579MHz XTAL 的 LMK03318来降低抖动。

    其他需要考虑的时钟发生器件包括 CDCE6214、 CDCI6214 和 CDCEL913

    此致、
    通道