This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832的 LDO

Guru**** 2762885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974243/lmk04832-ldos-for-lmk04832

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2820

大家好、

我们在设计中使用了五个 LMK04828。 对于电源、我们计划根据 Xilinx 时钟104板使用单独的 LDO (在 clk104中、为了 更好地抑制噪声、LMK0428的各个电源轨使用8个 LDO)。 但 TI 的 LMK04828参考设计 (ADC12DJ3200EVM) 将单个 LDO 用于 LMK04828的所有电源。 由于 我们具有电路板面积限制并希望减少 LDO 数量、因此可以使用单个 LDO 并使用铁氧体磁珠为 LMK04828供电。 建议使用外部 LDO 来实现 LMK04828最关键的电源轨是什么。  我们的要求是 为 LMK04828提供极低的噪声电源。

此外、我们还知道 LMK04828和 LMX2820具有内部 LDO、我们想知道内部 LDO PSRR 的值和输出噪声纹波。

--

谢谢、此致、

Kiran Kumar

e2e.ti.com/.../DTB_2D00_05007_2D00_01_5F00_A02_5F00_HW_2D00_CLK_2D00_104_5F00_121.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    可以使用单个 LDO 和铁氧体磁珠来实现更好的噪声隔离。 请参阅 LMK04828数据表中的第11节和图41、全面了解电源相关建议、包括必要旁路时、需要铁氧体磁珠时、可以组合哪些电源轨等

    我们不会描述内部 LDO PSRR 或输出噪声纹波的特征。 我们的设计仿真通常显示、在 VCO 的 LDO 上、PSRR 低于1MHz 时大于60dB、但在较高频率下会产生效率下降(因此会产生铁氧体磁珠)。 输出 LDO 通常在1MHz 以下>40dB PSRR;由于输出的固有差分抑制、PSRR 的性能稍微宽松一些。

    此致、