This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:与 LMK61E07的区别

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08, LMK61E07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974204/lmk61e08-difference-from-lmk61e07

器件型号:LMK61E08
主题中讨论的其他器件: LMK61E07

您好的支持团队、

请告诉我 LMK61E08和 LMK61E07之间的区别。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这些器件在出厂编程的 EEPROM 配置中具有相同的减去差值。  

    LMK61E08在其他内部寄存器中使用大得多的 N 分频器值(特别是小数分子/分母)、不同的 VCO 频率和输出分频器。 结果是输出频率保持不变-典型抖动值接近300fs、但与 LMK61E07上的32k+ ppb 相比、DCO 调优允许每个分子更新~1ppb 步进、精度要高得多。  

    但这些仅是启动 EEPROM 配置。 加电后的寄存器更新和/或 EEPROM 编程更新后的寄存器更新可以使任一个寄存器的运行方式完全相同、并且在给定配置的情况下具有相同的性能。  

    谢谢、此致、

    Amin