This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]时钟缓冲器:我的缓冲器在断电时能否处理输入?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974199/faq-clock-buffers-can-my-buffer-handle-an-input-while-it-is-powered-off

如果我的缓冲器断电、输入是否可以进入器件而不会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表"电气特性"中指定的输入要求。 对于某些器件、输入电平以 VDD 为基准指定、例如:0.2*VDD 至0.8*VDD;或者 VDD-1.2V 至 VDD-2V。
    以电源电压为基准指定的参数通常表示器件在引脚和电源之间具有内部保护二极管。 违反输入规格会强制二极管进入正向偏置区域、从而导致可靠性问题或器件永久损坏。