This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8573A:在每个特定时间将信号置为有效

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP8573A, BQ3285E, BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970639/dp8573a-assert-signal-every-specific-time

器件型号:DP8573A
主题中讨论的其他器件: BQ3285EBQ32000BQ32002

各位专家、您好!

请问 DP8573A 是否可以像每天4:00 / 8:00 / 12:00那样在每天的特定时间将信号置为有效。 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、可以使用 Alarm (报警)功能设置报警。 当闹铃中断使能位被置位时、你可以设定时间比较 RAM 中的值来设定闹铃。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复! 如果客户仅需要 RTC 产品的此功能、我是否可以确认 DP8573A 是否最适合客户? 如果有更合适的器件、请告知我们器件型号。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    DP8573A 具有报警功能、因此是一个不错的选择。 您可能还会考虑 BQ3285E/L 的报警功能。

    如果不需要报警、我建议使用 BQ32000或 BQ32002

    此致、
    通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann、Lane:

    感谢您对  DP8573A 的建议、但我认为它不适合我们的应用。

    您能否为满足以下要求提供其他 RTC 解决方案?

    - 3.3V 工作电压。

    -支持 i2c/SMBus 接口。

    - GPO 支持 警报功能。

    低功耗(低于1mW)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好推荐使用 BQ32000或 BQ32002、但它没有报警功能。

    • 由3.3V 电源供电  
    • 支持 I2C
    • 电流消耗小于1mW

    此致、
    通道