This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLLatinum Sim 中的锁定时间仿真

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/974028/lmk04832-lock-time-simulation-in-pllatinum-sim

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2572

PLLatinum Sim 中的锁定时间选项卡显示空白屏幕(选择了高级模式)。 LMK04832或 LMK04828的 PLLatinum Sim 是否支持锁定时间仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    LMK04828或 LMK04832的锁定时间选项卡甚至不应显示、但我认为我们仅在最新版本(1.5.6)中更正了锁定时间选项卡。

    LMK04828或 LMK04832均不支持 PLLatinum SIM 中的锁定时间仿真。 通常、评估锁定时间的兴趣有限、因为 PLL 是固定频率、只有在初始配置 PLL 时才会出现锁定时间。 与通常需要执行跳频的 LMX 频率合成器产品(例如 LMX2572)相比、锁定时间与通道开关速度或 FM 带宽直接相关、固定频率 LMK04828和 LMK04832的锁定时间仿真很少重要。

    此致、