This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟审核

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969805/lmk04828-clock-review

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2820LMX2594

大家好、

我是否可以请求您查看随附的原理图、其中包括 LMK04828/LMK04832和 LMX2820?

LMX2820规格:

输出频率@ RFOUTA:5GHz 或10GHz  

Fosc = 100MHz

FPD = 200MHz

KPD = 15mA

Fvco = 10000MHz

LMK04828/LMK04832的规格

PLL1 - VCO0

CLKinx = 10MHz

对于 PLL1 = 0.15mA、为 CP

VCXO 频率= 122.88MHz

VCXO 增益= 8kHz/V

二阶滤波器

PLL2 - VCO0

对于 PLL2、CP = 3.2mA

VCO 频率= 2457.6MHz

VCO 增益= 21.9MHz/V

四阶滤波器

请告诉我您是否需要任何其他信息来帮助您进行审核。

此致、

基尔萨纳

e2e.ti.com/.../Clock-Review.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    我们将回顾并稍后返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。

    在我们的设计中、我们在 LMK04828B 和 LMX2820之间使用了缓冲器。 使用的缓冲器来自不同的制造商。 因此、我们在共享供 TI 审阅的原理图中未包含缓冲区部分。 我能否分享包含缓冲器部分的原理图?  以便 TI 可以查看 LMK04828和 LMX2820之间提供的终端?

    --

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    是的、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附上包含缓冲器部分的原理图。

    --

    此致、

    Keerthanae2e.ti.com/.../Clock-Review-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    这是我的反馈。

    1.建议 VCXO (U25)与6dB 焊盘进行交流耦合。

    2.为 R126、127、129、131使用较小的电阻器。 12kΩ 太大。  

    3、不需要 R2266、2267、C3994和3995、您可以将其从原理图中删除。

    LMX2820的 RFOUT 不需要外部上拉、不需要 R675、R676、L14、L15。

    5.如果您不需要 LMX2820的 RFOUTB、则可以使引脚保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的反馈。 请在下面找到相应的答复。

    我们将为交流耦合 VCXO (U25)输出添加一个0.1uF 电容器。

    2.我们将 R126、R127、R129、R131更改为1K。

    我们了解 R3、R4、C3和 C4 是四阶滤波器的内部电阻器和电容器。  R2266、R2267、C3994和 C3995为可选配置。  根据您的建议、我们将从原理图中删除它们。

    我们遵循的是时钟104板设计,其中包含 LMX2594。 根据 LMX2594 数据表中提供的典型应用原理图、RFOUT 需要一个外部上拉电阻器。

    由于 LMX2820具有 到 VCCBUFF 的内部50E 拉电流、因此我们将删除外部拉电流选项( R675、R676、L14、L15)

    5.我们将遵循数据表中的建议。

    --

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    感谢您确认 Noel 建议的更改。 祝您在设计过程中一切顺利!

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    已在 LMK04828的 OSCIN 引脚附近添加了交流耦合电容器。 我们是否需要在 VCXO 的输出中再次添加。 您能不能同时告诉我们 VCXO 的输出是否需要它。

    --

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    这不是必需的。 我相信您的原理图现在与"图27相匹配。 CLKinX 和 OSCin 单端终端"。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    我有点困惑。 TI 审阅后、我随附了原理图更新图像。 我是否可以知道要移除哪个电容器(C1或 C2)。

    --

    此致  

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keerthana、

    我想 Vibhu 误读了另一个数据表。

    需要 C1和 C2。 VCXO 输出看起来的等效电阻为50Ω Ω、如果没有 C2、电流将非常高、因此电压将显著下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 团队、

    我想知道、如果 VCXO 输出未提供6dB 衰减、将会发生什么情况。

    --

    此致、

    基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    重要的是 LMK 器件的输入电压摆幅必须为0.2V 至2.4V。  

    VCXO 的输出为3.3V、我们需要降低电压摆幅以满足上述要求。