This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用4的密封剂锁定 PLL

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973727/lmx2571-locking-the-pll-using-a-presaler-of-4

器件型号:LMX2571

在电路板和演示板上使用预分频器4时、我们似乎无法锁定 PLL。 将其设置为使用预分频器2、一切都可以正常工作、并在我们的频带中锁定所有内容。 只是想知道我们是否错过了什么、为什么我们无法锁定它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daviel、您好!

    您是否使用 TICSPRO 来配置器件? 如果是这样,您可以通过转到“文件”->“导出十六进制寄存器”来导出配置,这样我们就可以检查并确保一切正常。 当您将预分频器更改为 x4时、为了保持相同的 VCO 频率、您还需要将 N 分频器除以2。 否则、VCO 频率将超出范围。 或者、必须使用一个输入路径分频器将 FPD 频率除以2。 每当对 PLL 进行更改时、必须将 FCAL_EN 写入1。 这也是一个不应忽视的重要步骤。

    谢谢、

    Vibhu