This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:最大峰间周期抖动规格

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, LMK03318, CDCM61001, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973675/cdcm61001-max-pk-pk-period-jitter-specification

器件型号:CDCM61001
主题中讨论的其他器件:CDCM6208LMK03318LMK5B12204

对于终端设备需要125MHz LVCMOS 时钟的应用、终端设备指定了最大50ps 的宽带峰峰峰值抖动(10Hz 至20MHz) 此外、最长28ps 的窄带峰峰值抖动(12kHz 至20MHz)

我正在为此应用评估 CDCM610001时钟发生器。

在数据表 SCAS869F 中、125MHz 时、我仅找到 RMS 相位和周期抖动的典型值。 125MHz LVCMOS 输出时的周期抖动典型值为39.6ps。

是否可以指定 峰间周期抖动(10Hz 至20MHz)和窄带峰间周期抖动(12kHz 至20MHz)的最大值?

如果无法指定、您能否建议任何合适的替代产品来满足我的上述要求?

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    通常、随机抖动(RMS)在相位噪声分析器的频域中测量、而峰峰值抖动在示波器的时域中测量。 我们不指定窄带或宽带峰间抖动、但我假设差异基于积分带宽。 但是、无法在示波器上设置集成带宽。

    无论如何、以下是有关主题应用手册的有用应用手册:

    从公式1中可以看出、虽然随机抖动会影响总抖动、但必须在示波器上测量总抖动、以包含确定性抖动。 因此、无法根据随机抖动指定峰值抖动。 此外、请注意、RJ 是在示波器上测量 TJ 测量的、它不使用相位噪声分析器中的随机抖动测量。

    CDCM61001或 CDCM6208似乎可以满足差动输出的要求、但不能满足单端输出的要求。 我们较新的时钟发生器指定 RMS 抖动、而不是 pk-pk、因此我不建议使用符合 LVCMOS 时钟的 pk-pk 周期抖动规格的器件。 但是、您可能对 LMK5B12204或 LMK03318等性能更高的时钟发生器感兴趣。

    此致、
    通道