This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:输入时钟占空比限制是多少?#39? 20%-80%的输入时钟占空比是否存在风险?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973447/cdclvp1204-what-s-the-input-clk-duty-cycle-limitation-whether-the-20--80-input-clk-duty-cycle-has-risks

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

输入时钟 占空比 限制是什么? 20%-80% 的输入时钟 占空比 是否存在风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    器件可以支持占空比为20%的输入。 但是、电气特性是针对50%占空比输入指定的、因此您可能无法实现数据表中指定的性能。

    此致、
    通道