This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]射频合成器:如何处理射频合成器中未使用的输出差分引脚?

Guru**** 2894810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973487/faq-rf-synthesizers-how-to-deal-with-the-unused-output-differential-pin-in-a-rf-synthesizer

我需要单端输出、如何处理未使用的输出差分引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于输出是差分驱动器、每个引脚的负载应相同、以保持两个输出引脚的平衡。 因此、如果只使用其中一个引脚、补码引脚不能保持断开状态、则应以与所用引脚相同的负载阻抗进行端接。 如果输出是开漏驱动器、则两个引脚应以相同的方式上拉。