This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]射频合成器:如果数据表显示寄存器映射中的所有1和0,我是否必须对它们进行编程?

Guru**** 2965670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973452/faq-rf-synthesizers-if-the-datasheet-shows-all-1-s-and-0-s-in-the-register-maps-do-i-have-to-program-them

寄存器映射中的某些寄存器没有可配置的寄存器位、但它们固定为1和0、我们是否必须对这些寄存器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于特定寄存器、如果建议的寄存器值不等于 POR (器件默认值)值、是的、则需要在 Vcc 加电或复位后对其进行一次编程。
    一项豁免是当它是只读寄存器时。