This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]射频合成器:能否调制射频合成器的内部 VCO?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973448/faq-rf-synthesizers-can-i-modulate-the-internal-vco-of-a-rf-synthesizer

我想使用内部 VCO 进行 FM 调制、这是可行的吗? 您能告诉我如何将调制信号馈送到 VCO 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理论上讲、调制是可能的、但它不是直接的、因为芯片内有几个 VCO、而且 Kvco 与频率没有线性关系。
    如果我们要这样做、我建议使用有源环路滤波器、以便我们可以将调制信号馈送到放大器的"+ve"引脚。
    请注意、我们从未对该应用进行过表征、因此无法对此提供进一步支持。