This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:Lmk03200输出 clk0-clk7输出问题

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971826/lmk03200-lmk03200output-clk0-clk7-output-issues

器件型号:LMK03200

您好 TI 专家

 1 μ s:,lmk03200数据手册6.2.1 0-延迟模式示例1 μ s 对于每个寄存器配置、clk0、clk1输出频率参数在调试中一直在变化、并且波形已经跳动? 原因是什么?

2:频率校准流程图、蓝色标记、有效示波器、如何知道? 该引脚脚脚脚直接连接到参考频率 MHz、10

3:是否可以发送0延迟模式配置流程图?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家

     1 μ s:,lmk03200数据手册6.2.1 0-延迟模式示例1 μ s 对于每个寄存器配置、clk0、clk1输出频率参数在调试中一直在变化、并且波形已经跳动? 原因是什么?


    2:频率校准流程图、蓝色标记、有效示波器、如何知道? 该引脚脚脚脚直接连接到参考频率 MHz、10


    3:是否可以发送0延迟模式配置流程图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为有一个附件丢失、如果需要、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1 μ s:  ,lmk03200数据手册6.2.1 0-延迟模式示例1 μ s 对于每个寄存器配置、clk0、clk1输出频率参数在调试中一直在变化、并且波形已经跳动? 原因是什么?

    需要更多信息-如何进行调试? 确保遵循步骤1和步骤2、请注意、由于 CLKout5_DIV = 20分频、PLL_N 从60更改为3。 您能否附加您看到的波形的图像?

    2:频率校准流程图、蓝色标记、有效示波器、如何知道? 该引脚脚脚脚直接连接到参考频率 MHz、10

    我没有收到附件-我不确定这个问题有多大进步。 请提供建议。

    3:是否可以发送0延迟模式配置流程图?

    请注意图5-5:0延迟模式编程序列概要。 另请注意第5.14节:0延迟模式,其中说明 CLKout5、CLKout6或返回 FBCLKIN/FBCLKIN*的外部时钟输出需要与基准时钟同步以实现0延迟输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

      1: lmk03200电流控制芯片由 st MCU 控制、lmk03200芯片2引脚 fout 具有1.2288GHz 输出、处于 lmk03200输出频率范围内。 根据 lmk03200芯片手册,6.2.1 0延迟模式参考配置,在调试 clk0-clk1时,使用示波器测量、波形变化、频率变化 问题分析是什么原因? 预期电流输出 MHz 30.72频率校准的电流原理图也添加到调试中、lmk03200芯片34.35英尺未连接 NC、使用内部反馈、lm03200芯片27英尺未连接、并使用同步端  

    2: 原始芯片驱动程序代码、请发送副本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下培训中提供的 TICS PRO 软件。 我将单独附加步骤1和步骤2。 请注意、在加载步骤1的配置之前、需要将寄存器0编程为 RESET = 1。

    从 fout 设置为1.2288GHz、我可以告诉 Fvco (压控振荡器频率)设置不正确。 该频率应为1.2GHz 或1200MHz。

    e2e.ti.com/.../LMK03200_5F00_ZDM_5F00_Step1_5F00_HexRegisterValues.txte2e.ti.com/.../LMK03200_5F00_ZDM_5F00_Step2_5F00_HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

    示波器 fout lmk03200数据手册 1185MHZ 至1296MHZ , lmk03200 电流控制芯片由 st MCU 控制, lmk03200 芯片2引脚 Fout 具有1.2288GHz 输出 为何不 正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、如果您遵循示例6.2.1 0延迟模式参考配置、则将使用1.2GHz Fvco 而不是1.2288GHz。

    1.2288GHz 是您的特定用例频率吗?

    此外、1.2288GHz 不会使用整数分频至30MHz。 请使用之前附加的.hex 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

    1 μ s 我:问我 lmk03200芯片的参考频率10MHz、预期输出 fout 1.228ghz、clk0-clk7输出为30.72MHz、如何配置、可以使用哪种模式编程? 请向我发送已配置的文件。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo、

    从 Fvco (1.228GHz)到 CLKoutx (30.72MHz)的比率不是整数、这将是39.97。

    最接近的设置是在 VCO Div = 2、时钟分频器= 20时进行、从而使 CLKoutx 为30.7MHz。

    同样、我们的 GUI 上也提供了此功能- TICSPRO 可从 此处下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

    目前、根据以上所述、您认为该配置使用0延迟模式参考配置(是否还使用了其他配置方法? mk03200芯片2英尺 fout 输出1.2288 GHz、clk0-clk1、由示波器测量、波形持续变化、频率值持续变化、预期输出30.72 MHz、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

     lmk03200发送   的基础驱动程序代码(编写的 c 语言)感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家  

    请使用以下培训中提供的 TICS PRO 软件。 我将单独附加步骤1和步骤2。 请注意、在加载步骤1的配置之前、需要将寄存器0编程为 RESET = 1。

    从 fout 设置为1.2288GHz、我可以告诉 Fvco (压控振荡器频率)设置不正确。 该频率应为1.2GHz 或1200MHz。

    LMK03200_ZDM_Step1_HexRegisterValues.txtLMK03200_ZDM_Step2_HexRegisterValues.txt

      

    LMK03200 fout 1.2g 具有输出、clkout5根据您的配置、30MHz 波形快速跳动、参数值会不断变化、数百 Hz MB 变化 、请  说明原因;原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有稳定的30MHz 波形、这可能是由多个问题导致的:

    设置不当-稳定的10MHz 输入、符合数据表3.4中的电气特性要求。

    2.编程不当-如果需要0延迟模式、请按照第6.2.1节中的示例步骤操作、并按顺序加载所提供的步骤1和2的设置文件(确保在执行此操作之前复位器件、如示例中所述)。

    3.未正确连接设备-请参阅第7.1节:系统级图,按照所示的连接进行操作。 这可能意味着器件未进行适当编程、从而导致 PLL 无法锁定。

    4.设备可能已损坏且无法正常运行-请使用其它装置进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家

     1:一般电路

    2:分支机构

    TI 工程师能否查看电路图是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家:

     1:我是否可以询问下一个测量 clk0-clk7输出30MHz 时钟信号、是否可以测量滤波器?

      2:我可以在没有负载的情况下测量 lmk03200芯片的输出时钟频率 clk0-clk7吗?  

     3:编程过程  

    LMK03200数据手册6.2 .1  0延迟模式  
    SETP1:
    专家组=0;
    写入寄存器(0x00000100) R0_INT
    写入寄存器(0x10000100) R0
    写入寄存器(0x00000101) R1
    写入寄存器(0x00000102) R2
    写入寄存器(0x00030A05) R5
    写入寄存器(0x00010106) R6
    写入寄存器(0x10000908) R8
    写入寄存器(0x0830010E) R14
    写入寄存器(0xC8003C0F) R15

    void calibration()//校准

    U8 caflag1;
    U8 caflag2;
    U8自助餐厅;
    写入寄存器(0xC8003C0F) R15;
    delay_ms (2);
    if (R0&0X080000)

    ;;;;弃权、无效

    否则//0_DELAY_MODE=0

    lagcafa1=1;

    if (faflag1==1)

    lagcafa1=0;
    if (R13&0x00028000)//OSCi valil

    lagcaf2=1;

    }否则

    ;;;;弃权、无效





    if (faflag2==1)

    lagcaf2=0;
    if (R7&0X06000000)//VCO_MUX =0

    ;;;;;弃权,无效
    }否则


    cafinsh=1;

    if (cafinsh==1)

    cafinsh=0;
    if (LMK_LD=1)//校准完成锁定

    SETP2:
    专家组=1;
    写入寄存器(0x10000100) R0
    写入寄存器(0xC8003C0F) R15


    结果 F:30MHz 的 clkout5

    1:抱歉、问题出在哪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我不会查看您的原理图或代码。此器件的寄存器设置适当、并且我已经提供了加载序列。

    如前所述、以下是对您的应用程序的可能修复:

    设置不当-稳定的10MHz 输入、符合数据表3.4中的电气特性要求。

    2.编程不当-如果需要0延迟模式、请按照第6.2.1节中的示例步骤操作、并按顺序加载所提供的步骤1和2的设置文件(确保在执行此操作之前复位器件、如示例中所述)。

    3.未正确连接设备-请参阅第7.1节:系统级图,按照所示的连接进行操作。 这可能意味着器件未进行适当编程、从而导致 PLL 无法锁定。

    4.设备可能已损坏且无法正常运行-请使用其它装置进行测试。