This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:TPS22965NQWDSGTQ1和 LM5IM/NOPB

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/973044/lmc555-tps22965nqwdsgtq1-and-lmc555im-nopb

器件型号:LMC555

1.对于 TPS22965NQWDSGTQ1和 LM5IM/NOPB 器件、请确认器件等级/质量等级(例如:汽车、工业、军事)

2.根据 TPS22965NQWDSGTQ1和 LM5IM/NOPB 部件的减速材料、芯片到封装或基板引线键合/焊球材料为铜、 如果是、请根据 AEC-Q006向我提供铜线键合测试报告、否则它不是汽车器件、请提供不是 SGS REACH 中的铜线键合测试报告、而是其他铜键合测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了 LMC555 IM/NOPB、它确实使用铜线。  其 JEDEC 资质审核报告可在上找到

     

    LM5IM/NOPB 不是汽车器件、因此不符合 AEC-Q100或 AEC-Q006标准。

    您还可以在此处找到我们器件的质量、可靠性和封装数据下载:

     如果您仅使用 TPS22965NQWDSGTQ1重新发布问题、则会直接联系支持工程师。 如果您在与支持工程师联系时遇到任何困难、请在此处联系。 上面的链接应该为您提供所需的信息。