This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:如何将直流耦合 LVDS 时钟输入 LMK00334

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971979/lmk00334-how-to-input-dc-coupled-lvds-clock-to-the-lmk00334

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: LMK00338EVM

我想将直流耦合 LVDS 时钟输入到 LMK00334。
LMK00338EVM 建议在100 Ω 端接之后实施串联电容、如(A)。
但是、我想减少串联电容器、如(B)
请告诉我们减少该电容器的影响。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    对于直流耦合 LVDS 输入、(B)是正确的端接。 (a)用于交流耦合 LVDS 输入。

    由于您需要直流耦合 LVDS 输入、因此您不需要电容器。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

     我们能否以  1.2V 的共模电压将 LMK00334RTVT 输入到典型 LVDS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    是的、这不应该是问题。

    以下链接可为您提供 LVDS 技术概述: LVDS 概述。 本文档讨论了 LVDS 端接和共模电压、因此我相信这将是供您参考的优质资源。

    此致、

    起亚拉赫巴