This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL949:CDCEL949

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL949, CLOCKPRO, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972846/cdcel949-cdcel949

器件型号:CDCEL949
主题中讨论的其他器件: CLOCKPROUSB2ANY

大家好、我已经将 CDCEL949组件放置在了电路板上、我想使用 TI Clock Pro 软件通过 I2C 引脚对其进行编程。

我可以  使用 FTDI (USB 转 I2C)模块(通过 TI Clock Pro 软件)对其进行编程、还是必须购买 TI USB2ANY

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    购买 USB2ANY 即可更轻松地对器件进行编程。 首先、使用 ClockPro GUI 生成寄存器设置。 然后、使用 USB2ANY Explorer、使用 USB2ANY 直接对器件寄存器进行编程。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。