This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:系统复位时、时钟信息复位

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970909/bq32002-clock-information-reset-when-the-system-is-reset

器件型号:BQ32002

您好、TI 专家、

我的客户在其产品 L2以太网交换机上使用 BQ32002。

问题如下:

1.在生产过程中,打开设备电源,并通过命令窗口插入时间信息。

2.检查电源仍然接通时钟是否运行良好。

3.断电并完成生产。

4.生产完成后,再次开机进行更多测试。 此时、我们发现时钟初始化为1970年1月1日00:00

如果发生这种情况、我们将 BQ32002替换为卷带上的新 BQ32002。 然后从1到4再执行、问题就会消失。 因此、这不是振荡器或备用电池的问题。

我附上两种情况的通电日志。

--第二次上电时删除设置时间的日志(步骤4)

秘书长的报告
**
*引导加载程序版本01.90.0001 *
* Dasan *
**
秘书长的报告
按"S"键进入引导模式:0
[正在加载 OS2映像...]
[图像正常:os2]
图像名称:!NOS&V3024V&2.01&0001&
映像类型:ARM Linux 内核映像(压缩的 gzip)
数据大小:44995983字节= 42.9MB
载入地址:81008000
入口点:81008000
正在验证校验和... 好的
正在解压缩内核镜像... 好的

正在启动内核...

SF:不支持的闪存 ID:Manuf 00、JEDEC 0000、ext_JEDEC 0000
禁用外部高速缓存
RTC-ds1307 0-07-0068:hctosys:无法读取硬件时钟
初始化:版本2.85正在启动
安装文件系统
0x00
0x00
正在提取配置
1970年1月1日星期四09:00:06 + 0900
初始化:e
V3024V 登录:

-- 在第二次上电时成功保存设置时间的日志(步骤4)

秘书长的报告
**
*引导加载程序版本01.90.0001 *
* Dasan *
**
秘书长的报告
按"S"键进入引导模式:0
[正在加载 OS2映像...]
[图像正常:os2]
图像名称:!NOS&V3024V&2.01&0001&
映像类型:ARM Linux 内核映像(压缩的 gzip)
数据大小:44995983字节= 42.9MB
载入地址:81008000
入口点:81008000
正在验证校验和... 好的
正在解压缩内核镜像... 好的

正在启动内核...

SF:不支持的闪存 ID:Manuf 00、JEDEC 0000、ext_JEDEC 0000
禁用外部高速缓存
初始化:版本2.85正在启动
安装文件系统
0x00
0x00
正在提取配置
2021年1月13日、星期三09:07:10 + 0900
init:Ent
V3024V 登录:

--

如您所见、唯一的区别是红色突出显示的线条。

您能建议我应该检查哪里来解决这个问题吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否分享 XTAL 的原理图和器件型号?

    当您关闭系统电源并在生产后重新打开电源时、您必须使用电池为 RTC 供电。 重新打开时、电池电压是多少? 如果 Vbackup 下降得太低、预计 RTC 将断电并失去时间设置。

    当您收到无法读取 RTC 的错误消息时、这会告诉我器件可能没有响应 I2C 通信。 您是否能够对寄存器进行重新编程以设置时间、并读回时间以确认 I2C 通信正常工作?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回答。

    1.我附上下面的原理图;

    2.我要求了 X TAL 和备用电池的规格、我会尽快将其发送给您。

    3.问题是,当我面对重置情况时,可以将其替换为新的情况。 这就是我不怀疑 X TAL 和备用电池的原因。

    如果 X TAL 或备用电池出现问题、即使我更换部件、也会再次出现复位。

    4、可以、我可以重新编程寄存器以设置时间、并在通电时回读时间。 它可以正常工作。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    请检查随附的文件以了解 X-TAL 和备用电池的规格。

    如果您有什么东西、请告诉我。

    此致、

    Chase

    e2e.ti.com/.../CR2032H.pdf

    e2e.ti.com/.../TF26C2C5_2D00_12.5_2D00_32.768K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提供相关信息。 XTAL 和备用电池数据表看起来不错、原理图没有明显的问题。

    在步骤4中重新为系统供电之前、测量电池电压可能仍然有用、只是为了确认电压在建议的范围内。

    在拆卸/更换电池时、这可能会导致高电流状态、并且会更快地耗尽电池。 数据表第8.2.2.3节对此进行了讨论。 在总功率损耗情况下连接电池后、务必立即在 VCC 上施加脉冲。

    它还有助于在步骤4之后检查"坏"器件的振荡器是否正常工作。 您可以通过清除然后读取位、读回时间以查看其是否正确递增以及探测 XOUT 引脚来实现此目的。

    如果您可以通过 cts_rtc_nt_flex@list.ti.com 向我们发送电子邮件、我们可能会提供一些额外的离线支持

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我仍然想知道,并非所有 BQ32002都不起作用,只有少数 BQ32002不起作用。

    正如我说过的、当客户在生产线上发现这一点时、他们将 RQ32002更换为卷带中的新产品。 它可以再次工作。 因此、我认为这不是原理图、X TAL 或备用电池问题、而是 BQ32002问题。

    但我还不知道、故障和正常之间的唯一区别是断电和重新上电操作、时钟信息复位或不是。

    因此、我认为这是内部寄存器或其他东西的问题。 因为在故障 IC 和正常 IC 之间、使用示波器的外部引脚的波形看起来相同。

    您对此有何看法? 你能给我一些建议吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在步骤4中重新为系统供电之前,测量电池电压可能仍然有用,只是为了确认电压是否在建议的范围内,因为它会让我们知道电池电压是否不符合1.4V 的要求。

    我也很乐意查看您的寄存器设置。 请向我发送有效设备和坏设备的寄存器转储以进行比较。

    不清楚为什么有些器件出现故障、以前未报告过此时间复位问题。 请发送电子邮件至 cts_rtc_nt_flex@list.ti.com、我们可以离线进一步调查此问题。  

    此致、
    通道