This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC328A:驱动50Ω Ω 同轴电缆线路

Guru**** 2661105 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC328A, CDC329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969247/cdc328a-driving-50-coax-line

器件型号:CDC328A
主题中讨论的其他器件: CDC329A

大家好、

询问您对我们客户的问题的专业知识。  50Ω 需要将标称 TTL 或5V COMS 电平驱动到可能是最坏情况的 T Ü V 端接电缆中。 CDC329A 和 CDC328A 时钟缓冲器是否适合这种情况? 是否建议并联2个或3个 CDC328A 或 CDC329A 输出以实现此目的?

如果有更好的选择来满足他们的要求、我们也非常感谢您的意见。

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    需要多少输出以及电缆的长度?

    在接收侧、您是否希望在50Ω Ω 负载上看到5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您的观看。 我们的客户不希望电缆在50欧姆端端接至+5V。电缆将端接至开路、RC 50Ω Ω- 1000pF 系列端接至接地或50Ω Ω 接地。 电缆长度约为12英尺。 Ω 考虑使用3个并联的输出来提供96mA 的可用电流-每个输出彼此隔离、使用标称值为50k Ω 的电阻器在开关转换期间实现电流共享和电流限制。 这是否合理? 可以调整50欧姆共享电阻器、以确保我们可以在50欧姆终端的负载处获得有效的逻辑高电压电平。

    对于此应用、并联的两个栅极功能是否合理?


    此致、

    Jejomar


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我认为它将以这种方式工作、但最好通过模拟来确认结果。

    我们有该器件的 SPICE 模型、客户可能可以执行仿真以进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们很乐意向客户推荐一个仿真。 您能否与我们分享 SPICE 模型? 我们无法找到 适用于 CDC328A 的器件、而 CDC329A 仅具有 IBIS 模型。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们是否可以要求就此采取后续行动? 提前感谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    您是对的、我想我弄糊涂了器件、没有用于328A 的 SPICE 或 IBIS 模型。

    客户可能会考虑329A、328A 和329A 之间的差异不大。