This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:如何处理未使用的引脚

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972601/lmk00308-how-to-deal-with-unused-pins

器件型号:LMK00308

大家好、

您能告诉我们如何处理未使用的引脚吗?

客户不使用 OSCin、OSCout、REFout。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    LMK00308的数据表显示 OSCout 和 REFout 应保持悬空。

    未提到 OSCin、但应通过一 个1k Ω 电阻器将其端接至接地端、以减少拾取噪声的可能性。