This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1216:在不使用 VAC_REF0/1时该怎么办?

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972402/cdclvd1216-what-to-do-with-vac_ref0-1-when-not-used

器件型号:CDCLVD1216

我将使用直流连接到输入、因此我不需要 VAC_REF0/1。  
 为了实现最佳运行、建议对 VAC_REF0/1引脚使用什么? 我应该让它们保持打开状态吗?

此致、  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    如果未使用 VAC_REF0/1、建议将其保持悬空(断开)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)