This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03200:

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971123/lmk03200

器件型号:LMK03200

TI 专家、您好:LMK03200 l 配置符合向导配置的使用、我的参考频率为10MHz、使用向导、参考频率为19.44MHZ、我使用参考频率为10MHz 配置。 现在调试 LMK03200芯片、内部 VCO、lmk03200 fout foot 具有输出频率、根据芯片手册0模式配置、输出波形持续跳动、频率参数是否已更改? 请帮助我进行分析、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以发送配置文件进行检查? 在 TICS Pro GUI 中、单击"文件">"保存"或"文件">"导出十六进制寄存器值"。

    PLL 似乎已解锁、如果 PLL 配置不正确、可能会出现这种情况。 如果您未将 VCO 频率设置为有效范围、例如设置为1200MHz、则可能会发生这种情况。 更新 VCO 频率后、当存在输入且 VCO_MUX = 0时、您可能需要通过写入 R15来重新校准 PLL。 请参阅数据表第5-4节、包括图5-1。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 专家、您好:

     1:下图、通过检查哪个寄存器哪个位有效来标记蓝色(有效的 oscin 信号)? 另一个0_ delay_mode 是 r0中的位、VCO_mux 是 r7中的位

    2:抱歉、我们发送了校准程序代码(C 语言)和驱动程序代码  

    3:Lmk03200芯片由 st32位单芯片微型计算机控制(另有说明)