This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:单端输入

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/972021/lmk00105-single-end-input

器件型号:LMK00105

尊敬的技术 支持团队

我的配置是具有2.5V CMOS 晶体振荡器(CX604AB-100.000000MHz)的单端输入(CMOS)。

  晶体振荡器(CX604AB-100.000000MHz)的数据表没有输出阻抗规格(Ro)。

因此、现在还没有安装 Rs 或 Rs=0Ω Ω 进行调整。

LMK 的 VCC 为2.5V。 您能否检查图7上插入的红色注释、如电阻值和电压?

正确吗?

顺便说一下、什么是 VBB? 它是内部偏置电压(1.4V)吗?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请注意、数据表中提到" LVCMOS 驱动器的输出阻抗加上 Rs 应接近50 Ω、以匹配传输线路和负载端接的特性阻抗。" 这应该会清除任何 Rs 设置问题。

    VBB 表示 Vcc = 0.625V 的分压设置。 这是外部偏置电压、数据表第8.1.1节:时钟输入说明"外部偏置电压应在指定的输入共模电压(VCM)范围内。"

    Vo、PP = 2.5V 的关系适合 Vo、PP/2 = 1.25V 且 VBB 约=(Vo、PP/2) x 0.5 = 0.625V。