This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:环路滤波器计算

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971098/lmx2694epevm-loop-filter-calculation

部件号:LMX2694EPEVM

您好!

LMX2694评估模块具有以下环路滤波器配置:

但是、我无法使用 PLLatinum Sim 达到这些值。 配置如下:

 您能否解释一下获取表1中给出的环路滤波器配置的方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您的照片没有通过。  

    无论如何、为了获得 EVM 环路滤波器值、除了环路带宽之外、我们还可以设置其他 PLL 参数、以使工具返回 EVM 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    在2694EVM 评估说明(表1)中、C1值以470pF 的形式给出。 但是、在计算中、C1的计算结果为390pF。  

    在环路中使用470pF 是否具有优势?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    在 PLL 方框图中、您可以键入 C1值、在本例中为0.47、PLL SIM 将为您计算实际环路特性。 470pF 和390pF 之间的差异实际上非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次检查了您的建议仿真窗口、并意识到:

    如果您在 软件中单击"calculate loop filter"按钮、实际值将发生更改。  您能重新评估吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以通过两种方法来进行仿真。

    如果您单击"calculate loop filter"、该工具将根据您对"Design Target"的输入计算环路滤波器值。

    或者、您可以输入环路滤波器值、然后该工具将为您计算"实际"环路性能。