This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:上电复位

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/969636/cdce913-power-on-reset

器件型号:CDCE913

大家好、  

当 VDD/VDDout 引脚降至建议的范围以下时、我想对其进行循环以复位内部寄存器。  

1.您能否建议正确实现复位所需的最小建议关断时间和最小电压?

(例如 VDD<0.5V、持续时间至少10ms)

2. VDD/VDDout 引脚上是否有纹波噪声要求?

3. VDD/VDDout 引脚是否需要上升/下降压摆率?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    由于可能的外部器件- VCXO 使用、我们通常不对此进行测试或指定。 请告知客户是否使用 XO、VCXO 或 LVCMOS 输入。

    我将与我们的团队进行内部沟通、并尽快为您提供答案。 请在2013年1月之前回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    输入为 LVCMOS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    感谢您提供更多信息。

    最短关断时间和电压-电压电平此限制取决于电路板电容和接地、而关断时间取决于我们目前无法检索的内部寄生效应。

    2.纹波噪声-最佳测量值,因为这与电源抑制比(PSRR)有关,不容易进行仿真。

    3.上升和下降压摆率-产品说明书中未针对此特定参数对器件进行特性描述。

    简而言之、数据表未描述这些电气特性。 为了测试边界、我们必须在工作台上尝试并增加误差幅度、但这将是粗略的估算。

    我能不能问这用于什么应用? 是否需要满足用例中的特定要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San、您好!

    我会认为这个线程已经关闭、因为我们没有听到。

    如果需要、请随时打开另一个线程。