This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA555:断开电流限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971619/sa555-disch-current-limitation

器件型号:SA555

大家好、

我想在由5V 电源供电的单稳工作模式下使用 SA555。 图9的数据表中显示了一个典型电路。 在此电路中、放电引脚直接连接到 RC 网络的电容器。
在此原理图中、C 和引脚 DISCH 之间没有电流限制部件。 这是否会导致器件过流损坏? 应该在这里添加一个电阻器吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrik、

    无需添加串联保护电阻器。 您可以添加一个、但这将修改放电时序。 如果有问题、在您的电路板上添加零欧姆占位符不会有任何影响。 但这不是必需的。