This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:时钟

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971575/cdcs503-clock

器件型号:CDCS503

大家好、

我的客户正在考虑使用 CDCS503。 您能支持以下问题吗?

1. 如果 SSCG 输入时钟停止然后返回、是否正常?

2.在输入时钟被提供后、是否有必要有一个延迟时间使输出有效?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    A1。 典型应用使用不带 SSC 的时钟输入、并将 SSC 应用于时钟输出。 如果时钟停止、这是可以的、但在这段时间内您将没有输出时钟。

    答2. 很遗憾、我没有在延迟时间找到数据。 但是、您可能对以下主题感兴趣:  

    在此线程中、您可以看到当时钟可用时、当 SSC_SEL1变为启用 SSC 时、输出行为的图。 如您所见、SSC 输出始终保持稳定、延迟时间较短

    此致、
    通道