This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:250MHz 运行

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334, LMK00804B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971497/lmk00334-250mhz-operation

器件型号:LMK00334
主题中讨论的其他器件: LMK00804B-Q1

您好!

我正在寻找1:4 LVCMOS 时钟缓冲器。

LMK00334似乎是最接近的时基故障、但@ 1.8V 可升至200MHz。

有什么可以达到250MHz 或更高频率的东西?

非常感谢

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    LMK00804B-Q1可支持350MHz 输出

    此致、
    通道