This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LM5CMX/NOPB & amp 之间的差异;TLC555IDR

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971524/lmc555-difference-between-lmc555cmx-nopb-tlc555idr

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555

这2个 MPN LM5CMX/NOPB 和 TLC555IDR 有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个器件在规格层面上存在多种差异。 以下是一些示例。  

    LMC555计时器的最大频率典型规格为3.0MHz。 TLC555指定的典型 fmax 为2.1MHz。

    两个器件之间的电源电流也会有所不同。 ℃、在5V 电源电压和室温(25 μ A)下、LMC555具有典型的100uA 规格、TLC555在相同条件下具有典型的170uA 规格。 您将注意到此处的最大规格也不同。

    在 TLC555产品数据表中,您将看到“全范围”的规格。 TLC555产品数据表第7页的脚注1定义了完整范围、如下所示:

    "(1) TLC555C 的完整范围为0°C 至70°C,TLC555I 的完整范围为–40°C 至85°C。 对于显示为“最大值”的条件,请使用“建议运行条件”表中指定的适当值。

    LMC555不具备这些完整范围规格。

    两种产品上 SOIC 型号的物理尺寸相同、标称封装尺寸规格为 4.90mm×3.91mm。