This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:无法设置默认6GHz 以外的频率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/971276/lmx2820evm-unable-to-set-frequency-other-than-default-6ghz

器件型号:LMX2820EVM

你(们)好

我刚刚开始评估 LMX2820EVM、如果我尝试设置6GHz 默认+/-100MHz 以外的任何频率、则电路板不会锁定、VCO 也不会调到设置的频率。

例如、如果我运行默认设置(EVM 默认模式)、则 VCO 编程为6GHz 并锁定电路板。  但是、如果我将 VCO 频率更改为6.5GHz、则电路板会失锁、最大 VCO 频率(在规格 A 上测量)为6.094MHz。  它与内部 VCO 类似、无法正确调整。

谢谢、我期待收到您的回复

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    修改 VCO 频率后、是否确定通过写入 R0或单击"Calibrate VCO"按钮再次校准 VCO?  

    如果仍然有问题、您能否共享您要尝试更改频率的 TCS 文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    正如您通过 VCO 校准所说的、我已经能够解决这个问题。  最初我以为我正在校准 VCO、但我没有... VCO 校准后、所有器件均已卡入到位(无不适用的 pun)。

    再次感谢

    Jon