This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:I2C 从器件地址

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970391/lmk03328-i2c-slave-address

器件型号:LMK03328

大家好

如果我们问 LMK03328、您会介意吗?

如果您 有相关知识、可以与我们分享吗?

R10是读取寄存器、仅取决于 GPIO1。
使用写入保留电阻器(或未定义的电阻器)时、该值是否会变化?
(以防万一、我们确认了这些内容。 我们假定没有这种情况。)




此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    该寄存器的位0不执行任何操作、因此可以覆盖它。 I2C 地址的前5位只能通过 EEPROM 更改、最后2位由 GPIO1控制。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San

    非常感谢您的回复!

    I2C 地址的前5位只能通过 EEPROM 更改、最后2位由 GPIO1控制。
    ->很抱歉,我们在数据表中找不到对应 于“I2C 地址的前5位只能通过 EEPROM 更改”的地址。
      它是隐藏寄存器还是保留寄存器?
      还是内部 EEPROM?  

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    您可以在此处找到它:

    此致、
    Hao