This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:I2C 访问

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970010/lmk03328-i2c-access

器件型号:LMK03328

大家好

如果我们问 LMK03328、您会介意吗?

您能否参阅由 TICSPRO 生成的以下.TCS 文件?  

■20210112_PRI=NC_SEC=TCXO27MHz___148.5MHzOUT_300MHzOUT_400MHzOUT.TCS■
e2e.ti.com/.../20210112_5F00_PRI_3D00_NC_5F005F00_SEC_3D00_TCXO27MHz_5F005F005F00_148.5MHzOUT_5F00_300MHzOUT_5F00_400MHzOUT.tcs

我们的客户使用这些寄存器数据写入 EEPROM 页0。
但是、我们的客户告诉我们、使用这些寄存器数据不可能使用 I2C。
因此、我们建议使用 EEPROM PAGE 0以外的设置、如默认设置。  
尽管设置了页面、但无法使用 I2C 进行访问。
我们不能相信、但我们想尝试一下。

我们希望使用 LMK03328 EVM 进行试用。
但我们现在没有它。
这就是为什么、您可以使用 LMK03328 EVM 进行试用吗?

作为确认点;

1.将所有寄存器写入具有此.TCS 文件的 EVM。
2.在第0页对 EEPROM 进行编程。
3.关闭和打开电源。
4.之后、您能否确认是否无法使用 I2C 访问寄存器?
然后、当 LMK03328在 SecRef 上接收到27MHz 时钟时、可能需要检查其输出时钟。



此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们可以在工作台上尝试、但这可能需要一段时间。  

    同时、扫描 I2C 总线不返回任何内容? 在对 EEPROM 进行编程之前、他们可以与芯片通信、但在进行编程后和执行周期后、他们失去了能力?  

    它们是否可以更改为 ROM 模式并启动? 他们可以扫描 I2C 总线、然后进行通信吗?  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的快速回复!
    好的、我们正在等待您的测试结果!


    同时、扫描 I2C 总线不返回任何内容?
    ->是的,您的认可是正确的。

    在对 EEPROM 进行编程之前、他们可以与芯片通信、但在进行编程后和执行周期后、他们失去了能力?  
    ->我们听说 在对 EEPROM 进行编程之前,它们可以与芯片通信。
      对 EEPROM 进行编程后、他们无法使用 I2C 访问寄存器。

    它们是否可以更改为 ROM 模式并启动? 他们可以扫描 I2C 总线、然后进行通信吗?  
    ->他们的主板 HW_SW_CTRL=GND 是固定的,这意味着他们无法修改它。
      我们劝您尝试一下、但由于电路板布局的原因、这是无法实现的。

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  

    另一个问题是、他们是否使用自己的软件/接口对工厂单元进行编程、或者在使用 EVM 时是否会出现此问题?  

    现在重新阅读原始帖子、我是否正确理解了 EEPROM 页0的实际设置不相关? 无论是原始配置还是客户重新配置的配置-在第0页中、他们都无法访问 I2C?

    他们能否访问其他 EEPROM 页面上的 I2C?   

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢您的快速回复!

    另一个问题是、他们是否使用自己的软件/接口对工厂单元进行编程、或者在使用 EVM 时是否会出现此问题?  
    ->将 TICRPRO 与其电路板一起使用(不是 LMK03328EVM)。  

    现在重新阅读原始帖子、我是否正确理解了 EEPROM 页0的实际设置不相关?
    ->我们无法判断 EEPROM PAGE 0是否不相关。
      在我们看来、我们要证明使用 LMK03328 EVM 进行 EEPROM 写入没有什么意义。

    无论是原始配置还是客户重新配置的配置-在第0页中、他们都无法访问 I2C?
    -> EEPROM 写入后,他们认识到不能使用 I2C。  

    他们能否访问其他 EEPROM 页面上的 I2C?   
    ->他们尝试了默认设置(GPIO3=GPIO2=VIM),但无法使用 I2C 访问寄存器。
      那么、他们是否应该与 其他 EEPROM 页面确认?

    作为我们的目标、我们要证明 、最终使用 LMK03328 EVM 进行 EEPROM 写入是不相关的。


    此致、

    大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、您好!  

    他们能否在 ROM 模式下启动、真正的任何 ROM 页面、并查看他们是否可以扫描 I2C 总线?  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    感谢您的合作。
    我们将向客户推荐。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我知道它是怎么发生的。 如果我们在工作台上测试它、我们也会进行更新。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用 EVM 在工作台上完成测试。 没有发现问题-使用.TCS 文件对第0页进行编程、重启电源、I2C 仍然可以访问。 这似乎与 GUI 或 TI 器件无关... 他们正在以某种方式更新 EEPROM 字节11并更改地址。  

    谢谢、此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin San

    非常感谢您的大力合作!!

    好的、我们明白了!

    此致、

    大田松本