This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808 -命令/新寄存器处理时间

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970610/lmk04808-lmk04808---command-new-register-processing-time

器件型号:LMK04808

在这种情况下、我们假设我们已经为 LMK04808通电并进行了编程。 当我们尝试通过 MICROWIRE (仅发送一个寄存器)重新编程时、需要多长时间才能处理? 是否有关于此过程延迟的规格?

例如:

起初、我们将 LMK04808芯片 CLKout0_1_PD 位编程为断电。

稍后、我们将该寄存器重新发送到芯片、以便为其加电。

将该寄存器发送到芯片后、进行 clockout0_1输出切换需要多长时间?

它始终是固定延迟还是可变延迟?

是否有有关延迟过程的规格? 是否可以为此延迟规定范围?

时间可以由处理时间+ n 个时钟周期组成吗?

或者、处理时间将始终小于时钟时间、还是 n 个时钟周期?

感谢后续行动、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunset、

    在我开始回答您的问题之前、请注意以下时序图和时序要求已用于回答您的问题。 这些图和要求可在 LMK04808数据表中找到。

    当我们尝试通过 MICROWIRE (仅发送一个寄存器)重新编程时、需要多长时间才能处理?

    处理时间= TECs + tDCS + tCDH +(tCWH + tCWL)* 32)

    32是寄存器中的位数。

    是否有关于此过程延迟的规格?

    没有确切的规格、但可以从上面的时序要求中找到近似值。

    将该寄存器发送到芯片后、进行 clockout0_1输出切换需要多长时间?

    clockout0_1切换所需的时间是将内容锁存到寄存器所需的时间。 该时间由计时图中的 tEWH 表示。 tEWH 的最小值为25ns。

    它始终是固定延迟还是可变延迟?

    最小延迟是固定的。

    是否有有关延迟过程的规格? 是否可以为此延迟规定范围?

    没有确切的规格、但可以从上面的时序要求中找到近似值。

    时间可以由处理时间+ n 个时钟周期组成吗? 或者、处理时间将始终小于时钟时间、还是 n 个时钟周期?

    时钟时间不是由处理时间+ n 个时钟周期组成。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    让我补充一些意见来澄清问题。

    此外、我们将检查以下时序、以通过寄存器编程实现开/关输出。

    还有其他方法可以实现它吗?  

    当我们尝试通过 MICROWIRE (仅发送一个寄存器)重新编程时、需要多长时间才能处理?

    处理时间= TECs + tDCS + tCDH +(tCWH + tCWL)* 32)

    32是寄存器中的位数。

    我认为这是我们将寄存器发送到芯片所需的时间。 但我后来问过。 我实际上是问 LE 信号下降沿和芯片时钟输出之间的时间。

     

    是否有关于此过程延迟的规格?

    没有确切的规格、但可以从上面的时序要求中找到近似值。

    将该寄存器发送到芯片后、进行 clockout0_1输出切换需要多长时间?

    clockout0_1切换所需的时间是将内容锁存到寄存器所需的时间。 该时间由计时图中的 tEWH 表示。 tEWH 的最小值为25ns。

    您是否确定 tEWH 时序表示? 我认为是锁存使能信号来选择用于寄存器编程的芯片。 它就像 SPI 总线上的芯片选择 为了锁存新的寄存器内容、它对芯片的内部过程没有太多的评价。 我也同意您关于``的说法、clockout0_1切换所需的时间是将内容锁存到寄存器所需的时间。``  我实际上在寻找这个延迟、我认为它不是 tEWH。 如果您的假设正确、我还能假设在25ns 之后发送寄存器、它们将开始切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunset、

    当我们尝试通过 MICROWIRE (仅发送一个寄存器)重新编程时、需要多长时间才能处理?

    处理时间= TECs + tDCS + tCDH +(tCWH + tCWL)* 32)

    32是寄存器中的位数。

    我认为这是我们将寄存器发送到芯片所需的时间。 但我后来问过。 我实际上是问 LE 信号下降沿和芯片时钟输出之间的时间。

    对误解表示歉意。 这是每个寄存器的内容在每个位计时所花费的时间。 LE 信号下降沿和芯片时钟输出之间的时间将为 TECs (25ns)。 TECs 是 LE 到时钟的建立时间、这是 另一种表示 LE 信号下降沿和芯片时钟输出之间时间的方法。

     

    将该寄存器发送到芯片后、进行 clockout0_1输出切换需要多长时间?

    clockout0_1切换所需的时间是将内容锁存到寄存器所需的时间。 该时间由计时图中的 tEWH 表示。 tEWH 的最小值为25ns。

    您是否确定 tEWH 时序表示? 我认为是锁存使能信号来选择用于寄存器编程的芯片。 它就像 SPI 总线上的芯片选择 为了锁存新的寄存器内容、它对芯片的内部过程没有太多的评价。 我也同意您关于``的说法、clockout0_1切换所需的时间是将内容锁存到寄存器所需的时间。``  我实际上在寻找这个延迟、我认为它不是 tEWH。 如果您的假设正确、我还能假设在25ns 之后发送寄存器、它们将开始切换。   

    为了锁存寄存器的内容、应将 LEUWire 信号从低电平切换为高电平至低电平(如下所示)。 LEUWire 信号切换(将内容锁存到寄存器中)所需的时间为 tEWH (25ns)。  

    此致、

    起亚拉赫巴