This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:为什么将560 Ω 电阻器添加到最新的数据表中

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970749/lmk04828-why-the-560ohm-resistor-was-added-to-the-latest-datasheet

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04826

您好!

我的客户发现 LVDS/HSDS 输出中的560欧姆电阻已添加到最新的数据表中、而之前的数据表中未包含该数据表(请参阅随附的旧数据表)。

因此、他们认为 TI 最近在 LVDS/HSDS 中发现了一个错误、并将其添加到数据表中进行修复。

对吗? 请告诉我们是什么导致560欧姆电阻被添加到最新的数据表中。

谢谢你。

JHe2e.ti.com/.../lmk04826.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们发现了 LVDS/HSDS 驱动程序的实现细节、该细节在格式选择后首次加电 LVDS/HSDS 格式时会造成困难。 在输出的 P/N 端子之间没有直流路径的情况下、有时时钟需要几百个周期才能启动、或者可能无法完全启动;在最坏的情况下、不会生成输出时钟。 在任何交流耦合之前、将560Ω Ω 电阻器放置在 P/N 端子上可确保启动时有一条直流路径用于电流、从而确保 LVDS/HSDS 输出始终可以加电并开始正常振荡。

    对于已经过验证的现有设计而言、风险很低、可能缺少穿过 P/N 端子的直流路径、同时仍将 LVDS/HSDS 格式与交流耦合电容器结合使用。 时钟启动前的长时间延迟不会影响分频器或数字延迟时序、振荡故障非常罕见、具体情况取决于涉及交流耦合 LVDS/HSDS 和差分带通滤波器的用例。 如果给定的原理图和布局之前未出现此问题、则基本上不存在振荡故障的风险。

    此致、