This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:USB2ANY 固件更新失败。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970369/lmx2820evm-usb2any-firmware-update-fails

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我按照所有说明操作。  与以前一样的故障、内存验证错误

上次、我不得不找到一台 Windows 7计算机来更新固件、它在 Windows 10上不起作用。  我没有 Windows 7计算机。  现在 Windows 7已停产、TI 是否可以修复软件中的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您的图片未包含在帖子中、能否使用"插入图片"按钮重新上传?

    我已亲自确认 USB2ANY 固件更新过程适用于 Windows 7和 Windows 10设备。 在 Windows 7和 Windows 10之间、固件更新过程的编程方式没有什么不同。 我怀疑您的 USB2ANY 有缺陷、或者您的 USB 控制器的实施细节在某种程度上妨碍了编程过程的成功完成。 您可能更幸运地使用另一台 PC、或者在 USB2ANY 和主机之间替换 USB 集线器。

    此致、