This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如果缺少560欧姆电阻

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970374/lmk04828-if-560-ohm-is-missing

器件型号:LMK04828

您好!

请告诉我们、如果下图31中缺少560欧姆、会发生什么情况。

如果在交流耦合电容器的 LMK04828侧放置外部100 Ω 终端、是否无需使用 560 Ω、如下所示?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    为了为 LVDS 或 HSDS 输出提供直流路径、需要图31中的560Ω Ω 电阻器。 如果没有该电阻器、输出性能可能不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图30的情况下、是否需要560欧姆的电阻器?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    在图30中、有一个100Ω Ω 电阻器、已经为 LVDS/HSDS 提供了直流路径。