This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK02002:需要4通道时钟生成建议

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK02002, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970045/lmk02002-need-4-ch-clock-gen-suggestion

器件型号:LMK02002
主题中讨论的其他器件: CDCM6208

你(们)好  

我们正在寻找一个4通道低抖动时钟发生器来生成低于频率的时钟发生器、LMK02002是否合适或其他建议?  

125/297/296.7/400 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    时钟输出格式是什么? CMOS、LVDS、LVPECL、...?

    参考时钟源是什么? 晶体还是 XO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    时钟输出格式是什么? CMOS、LVDS、LVPECL、...? => LVDS

    参考时钟源是什么? 晶体还是 XO? => XO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    CDCM6208可以支持的功能。 请注意、输出频率并不精确、因为这些时钟频率之间没有多种关系。