This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:3类同步和 VCO 辅助

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970288/lmx2572-cat-3-sync-and-vco-assist

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2820LMX2594

您好!

我们目前正在使用 LMX2594芯片、该芯片无法同时使用同步功能的类别3和完全辅助模式来选择 VCO。 我注意到、这也写入了一些其他 LMX 数据表(对于同步功能的类别3、FCAL_EN = 1必须设置为1)。 但是、我在 LMX2572和 LMX2820的数据表中找不到这样的注释  

您是否能够向我确认 LMX2572和 LMX2820上确实可以实现 CAT 3同步和完全 VCO 辅助?

谢谢  

CALLEX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calex、

    相位同步操作将触发 VCO 校准、因此不允许完全辅助。 所有 LMX25xx 和 LMX2820器件都是如此。