This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:带 TICSPRO 的 LMX2492EVM、替换了 VCO。

Guru**** 2877460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/970340/lmx2492evm-lmx2492evm-with-ticspro-replaced-vco

器件型号:LMX2492EVM

尊敬的 Dean / TI 团队:

我将 TICSPRO 与 LMX2492EVM 搭配使用

我已将 macom VCO MAOC-009265 (输出9.4-10.8GHz)替换为引脚兼容的 MAOC-009260 (输出6.1-7GHz 用于同一 VTune)

我需要通过 LMX2492EV 及其 RF/2端口输出以下重复性线性调频脉冲:

Fstart = 3.05GHz

Fstop = 3.5GHz

线性调频脉冲持续时间6500uS

线性调频脉冲内的步长数= 65、536 (2^16)

您能不能通过 TICSPRO 帮助我完成此操作、或者最好给我发送一个参考*。TCS 文件。

我将不胜感激。

非常感谢你能抽出时间。

埃胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    6500µs μ s 是较长的斜坡时间、我们必须减少 FPD 才能实现这一目标。

    TICS 文件 attached.e2e.ti.com/.../e2e_5F00_2492.tcs